BBC micro:bit V2.21 Club – 10 Pack of Go Bundles

188.02 incl. Sales Tax

BBC micro:bit V2.21 Club – 10 Pack of Go Bundles

BBC micro:bit V2.21 Club – 10 Pack of Go Bundles

  • Das micro:bit Club-Kit enthält 10 micro:bit V2 Boards und alles, was man braucht, um mit Strom versorgt zu werden und zu programmieren.
  • Es ist die perfekte Lösung für den Unterricht und ideal für Schüler, um das Programmieren mit dem micro:bit zu lernen.
  • Der BBC micro:bit ist der meistverkaufte Minicomputer, mit dem das Programmierenlernen Spaß macht und einfach ist.
More

€188.02
excl. Sales Tax €158.00
Produkt kaufen

Product Details

Description

Der BBC micro:bit V2 ist ein Minicomputer, der so konzipiert wurde, dass das Programmieren Spaß macht und leicht zu erlernen ist. Der micro:bit Club ist ein Kit, das 10 Pakete mit 10 x micro:bit V2 Boards sowie das Wesentliche zum Einschalten und Programmieren enthält – die perfekte Wahl für den Unterricht in Gruppen und zum Erlernen des Programmierens mit dem micro:bit.

Details

Wenn Sie mit dem Programmieren beginnen möchten oder ein spannendes Gerät suchen, um junge Leute für das Programmieren zu begeistern – dann ist der BBC micro:bit V2 perfekt für Sie! Der micro:bit Club enthält 10 Lose des micro:bit Go Bundles, die den micro:bit V2 Computer sowie ein USB-Kabel zum Anschluss an einen PC und einen AAA-Batteriehalter mit AAA-Batterien enthalten, damit Sie sofort mit dem Programmieren beginnen können. Es ist die ideale Wahl für Gruppenunterricht in Klassenzimmern, MINT-Clubs oder Coding-Clubs.

Der micro:bit wurde von der BBC in Zusammenarbeit mit anderen Marken entwickelt und ist ein kleiner, programmierbarer Computer, der Kinder und Jugendliche dazu inspirieren soll, auf praktische und unterhaltsame Weise etwas über Programmierung und Elektronik zu lernen.

Micro:bit Lifestyle Image

Dieser nur 4 cm x 5 cm große Einplatinencomputer verfügt über einen beeindruckenden ARM Cortex m4-Prozessor und 512 KB Flash-Speicher, was ihn zu einem leistungsfähigen kleinen Gerät macht. Der micro:bit ist in 4 Farben erhältlich und verfügt über verschiedene individuell programmierbare Ein- und Ausgänge, einschließlich einer 5×5 LED-Matrixanzeige, Tasten, Lautsprecher und Mikrofon. Der micro:bit verfügt außerdem über einen Temperatursensor, einen Beschleunigungsmesser, ein berührungsempfindliches Logo und einen eingebauten Schlaf-/Ausschaltmodus.

Er ist mit vielen kostenlosen Online-Code-Editoren kompatibel, die für verschiedene Wissensstufen und eine Reihe von Programmiersprachen entwickelt wurden, so dass Sie etwas finden können, das zu Ihren Lern- oder Lehrmethoden passt. Es gibt unendlich viele kostenlose Projekte, Unterrichtspläne und Aktivitäten, die Sie ausprobieren können – es gibt also allen Grund, Ihre micro:bit Reise noch heute zu beginnen.

Inhalt des Pakets

  • 10 x micro:bit V2 Platine – erhältlich in 4 Farben: rot, gelb, grün und blau (bitte beachten Sie, dass wir die Farbe des micro:bit, den Sie erhalten, nicht auswählen können)
  • 10 x Mikro-USB-Kabel
  • 10 x Batteriehalter
  • 20 x AAA-Batterien

Das BBC micro:bit V2 Diagramm

Hauptmerkmale des micro:bit V2

  • 25 LED-Matrix auf der Platine zum Scrollen von Nachrichten oder zur Anzeige von Zahlen
  • Beschleunigungssensor zur Erkennung von Bewegungen oder Neigungen
  • Kompass
  • Bluetooth-Verbindung zur Interaktion mit dem Internet oder anderen Geräten
  • 2 Tasten zur Benutzereingabe
  • Micro-USB-Anschluss zur Verwendung mit einem PC für die Programmierung
  • Anschluss für ein Akkupack
  • ARM Cortex-M4-CPU
  • Eingebauter Lautsprecher und Mikrofon
  • 20-poliger Randstecker an der Unterseite der Platine

Was ist neu am micro:bit V2?

Der BBC micro:bit wurde 2016 auf den Markt gebracht und war weltweit ein großer Erfolg, der die Art und Weise, wie Kinder digitales Rechnen lernen, völlig verändert hat. Alle Funktionen, die alle am micro:bit lieben, wurden beibehalten, während einige neue hinzugekommen sind. Das micro:bit V2 Board ist rückwärtskompatibel mit anderen micro:bit Boards, Ökosystemen und Zubehör. Sie müssen sich also keine Gedanken über den Austausch Ihrer Geräte machen.

Im Folgenden haben wir einige der wichtigsten Unterschiede zwischen den Board-Versionen hervorgehoben:

  • Neuer eingebauter Lautsprecher und Mikrofon.
  • Der Speicher wurde um 700% von 16KB auf 128KB RAM und 256KB auf 512KB Flash vergrößert, was dem Gerät viel mehr Möglichkeiten gibt.
  • Die CPU wurde von einem Cortex m0 mit 16MHz auf einen Cortex m4 mit Gleitkomma bei 64MHz aufgerüstet.
  • Die Golden-Edge-Anschlüsse haben kleine Einbuchtungen, die das Prototyping mit Krokodilklemmen, die nicht mehr abfallen, wesentlich erleichtern.
  • Das Board kann jetzt 200 mA an Zubehörteile liefern, gegenüber 90 mA in der vorherigen Board-Version.
  • Zusätzliche Eingabemöglichkeiten werden durch den Berührungssensor erreicht, der die vorhandenen zwei Tasten ergänzt.
  • Version 2 verfügt jetzt über eine Power-LED und kann ausgeschaltet werden, ohne dass die Batterien entfernt werden müssen.
  • Unterstützt sowohl KI als auch maschinelles Lernen.

Erste Schritte mit dem micro:bit

Der micro:bit ist super einfach zu bedienen. Du brauchst keine komplizierten Peripheriegeräte, um loszulegen – alles, was du brauchst, ist ein PC oder ein mobiles Gerät, auf dem du es programmieren kannst. Um loszulegen, brauchst du:

  • Einen micro:bit und ein Akkupack mit 2 x AAA-Batterien
  • Einen Computer, ein Telefon oder ein Tablet mit Internetzugang Code-Editoren zum Programmieren des micro:bit
  • Wenn du einen Computer verwendest, ein USB-Kabel, um deinen micro:bit anzuschließen
  • Zum Bauen und Herstellen von Projekten mit dem micro:bit sind Kopfhörer, Krokodilklemmen und leitfähige Materialien wie Alufolie und Büroklammern sehr nützlich.

Wenn der micro:bit einmal programmiert ist, bleibt er im Flash-Speicher und du kannst ihn jedes Mal so oft ausführen, wie du willst. Dann können Sie es neu programmieren, wenn Sie ein anderes Projekt ausprobieren möchten. Es kann jeweils 1 Programm gespeichert werden.

Specifications

Artikelnummer

2336795

mpn

BBC MICRO BIT CLUB V2.2

brand

micro:bit

Bewertungen

Okay, no reviews ... yet.

Be the first to review BBC micro:bit V2.21 Club - 10 Pack of Go Bundles. Help others in the community by sharing your experience.