ケーブルを接続する場合は、 Raspberry Pi - HDMI には、次の 3 つの主なタイプが必要です。 USB ケーブルとオーディオケーブル。 Raspbian デスクトップを HDMI モニタ又はテレビで表示するには、 Raspberry Pi からビデオとオーディオを転送できる HDMI ケーブルが必要です。 RS では、 Raspberry Pi 4 の公式 HDMI ケーブル製品をご用意しています。 アダプタだけでなく、 HDMI を DVI 又は VGA などの他の形式に変換できます。
Pi に給電する場合は―― USB ケーブルまたは Micro USB ケーブルが必要です。 コネクタの位置を間違えないように注意してください ただし、混乱した場合に備えて USB-B-USB-C アダプタも用意しています。
オーディオケーブルは、アナログ又はデジタル信号をアンプ又はスピーカーに転送するために使用されます。 Raspberry Pi の場合は 3.5 mm ジャックをヘッドホンやその他のステレオデバイスに接続できます。
GPIO ケーブルにも興味があるかもしれません。 このリボンケーブルを使用すると、デバイス間で「会話」したり、 つまり、プログラムされたコードを使用して、さまざまなデバイスが相互に対話できます。
View more
View less