Raspberry Pi(ラズベリーパイ)またはCompute ModuleからHDビデオや静止画を制作したいですか?こちらはいかがでしょう。高速映像と高感度を実現するSonyのIMX219PQ画像センサーを搭載したRaspberry Pi HDカメラモジュールV2には、高画質8メガピクセル、画像汚染の軽減、自動制御機能、露出制御、ホワイトバランス、輝度検出などの機能を備えています。低速度撮影でも野生生物観察でも、あらゆる演出を楽しむことができます。
Sense HATは、まさにその名称が意味することを約束します。このアドオンボードはお手持ちのRaspberry Pi(ラズベリーパイ)の上にヘッドウェアのようにぴったりフィット、膨大な量のセンシング機能を増強し、驚異的なAstro Piに改造します。Sense HATの回路ベースセンサーは、Piが圧力、速度、湿度、温度、方向などを測定できるようになるため、実験、探査、宇宙(または成層圏周辺)での応用に理想的です。8x8マルチカラーLEDマトリックスと5ボタンのジョイスティックがあれば、ゲームにもぴったりです。
もっと複雑なプロジェクトに役立つ開発ボードを探しているのであれば、Arduino(アルドゥイーノ)Mega 2560がその回答です。3Dプリントやロボット工学に最適なハンディ機っとは、ATmega2560マイクロコントローラーをベースに、スタンドアロンでもPCに接続しても使用できます。数々の優れた機能の中でも、54xデジタルI/Oピン、16本のアナログ入力、4個のUARTを備え、できることが満載です。
DFRobotのLattePanda 2G / 32GはWindows 10搭載のシングルボードコンピューター(SBC)で、フルPCとして機能、たくさんのソフトウェアとハードウェアのプロジェクトを稼働することができます。高速なIntel Atom X5-Z8300をメインに、プロセッサーチップATmega32U4も搭載したLattePandaは、組み込みコントローラーとしても機能し、センサーからの入力を受け取り、モーターやリレーを駆動します。LattePandaにはWindows 10 Home Editionがプリインストールされており、すぐに作業に没頭できます。キーボード、マウス、HDMIまたはDVI-D入力モニターを必要に応じて追加して、最大限に活用してください。