Raspberry Pi で動作するすべての機能をすべて備えています。 micro SD カードからピックアンドクオリティカードを利用することで、システム上のすべてがスムーズに動作します。 8 GB から 32 GB まで SD カードの選択は常に優先されます。 ただし、サイズが大きくなると、新しいプロジェクトに使用できるスペースが増えます。
SD カードアダプタとして倍増しているものもあり、次のオペレーティングシステム( Raspbian OS )で実行されます。 KODI または NOOBS 。 NOOBS ( New Out Of Box Software )により、 Raspberry Pi 用のオペレーティングシステムが SD カードと micro SD カードにプリインストールされているため、すばやく簡単に取り付け可能です。 初心者のために特に。 必要なものは、 Pi をキーボードに接続することだけです。 マウス、 電源装置とデスクトップ、カードが自動的に動作します。 オペレーティングシステムを選択するだけで、すぐに使用できます。
View more
View less