HAT は「 TOP 」の略で、 Raspberry Pi モデル B+ 用に特別に設計されています。 HAT を他のアドオンモジュールよりも使用する利点は、単純にプラグアンドプレイが必要であることです。 pHAT は Raspberry Pi Zero 用に設計されたものも同じです。
Raspberry Pi には GPIO (汎用入力出力)が搭載され、プログラムされたコードを使用して他の電子機器やハードウェアと「会話」できます。 Raspberry Pi HAT は、センサで速度や圧力を測定するなど、特定の目的用に設計されています( センス HAT )を受信して、 Power over Ethernet ( Raspberry Pi 用の PoE ) 。
Raspberry Pi 自体 お客様のニーズに合わせて Pi HAT 又は pHAT を選択するだけで、プロジェクトをフローさせることができます。
View more
View less