Montare un case DesignSpark Raspberry Pi 3 sul retro di un display o di un monitor usando i punti di attacco VESA non è mai stato più facile grazie a queste comode staffe. Una clip di fissaggio speciale in ogni staffa assicura che la scheda SD non possa mai essere accidentalmente estratta dal tuo Pi. Meglio ancora, troverai molto spazio all’interno della staffa per aggiungere un disco rigido da 2,5 pollici per potenziare la memoria del tuo progetto. Disponibili in trasparente, bianco o nero, le staffe includono due viti M3 per il fissaggio di un case DesignSpark. (Il Pi Case non è incluso in queste staffe.)
MoreMontare un case DesignSpark Raspberry Pi 3 sul retro di un display o di un monitor usando i punti di attacco VESA non è mai stato più facile grazie a queste comode staffe. Una clip di fissaggio speciale in ogni staffa assicura che la scheda SD non possa mai essere accidentalmente estratta dal tuo Pi. Meglio ancora, troverai molto spazio all’interno della staffa per aggiungere un disco rigido da 2,5 pollici per potenziare la memoria del tuo progetto. Disponibili in trasparente, bianco o nero, le staffe includono due viti M3 per il fissaggio di un case DesignSpark. (Il Pi Case non è incluso in queste staffe.)
COD | 1223464 |
---|---|
mpn | ASM-1900048-11 |
brand | DesignSpark |
Aggiungi una recensione